This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53317:TPS53317设计

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070309/tps53317-tps53317-design

部件号:TPS53317

你(们)好  

  我有两个关于 ts53317的问题。

 

  1. ts53317的 PGOOD 引脚是否可以悬挂?

  2.模式电阻设为68K,设计输出电流为6a,最大过电流点为8.4a?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam,

    我对您的问题有以下回答:

    1. tps53317的 PGOOD 引脚能否挂起?暂停到底意味着什么? 如果您的设计不需要 PGOOD 功能,则可以根据需要将此引脚保持浮动。
    2. 模式电阻设置为68K,设计输出电流为6a,表1中的最大过电流点为8.4a?(如下所示),将模式电阻设置为68k,将导致谷 OCL 为5.4A。 对于较大的谷型 OCL,请使用47k 电阻器代替68k 电阻器,以获得 PWM 的相同频率。 请注意,实际 DC OCL 由以下方程式给出:

     

    谢谢,

    卡迪姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGOOD PIN?的具体功能是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam,

    PGOOD 引脚在以下情况下被取消断言:

    1. EN 引脚被拉低
    2. V5IN 上的欠压情况
    3. 输出电压超过 REFIN (OVP)的120%
    4. 输出电压低于 REFIN (UVP)的68%
    5. 输出电流超过 OCL 设置(OCL)

    由于 PGOOD 输出为漏极开路,它需要一个上拉电阻器到另一个电压源,这取决于逻辑电压过高-通常这种连接是与 V5IN 建立的。

    谢谢,

    卡迪姆