This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:经过验证的电池私钥

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ26100, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070909/bq40z80-authenticated-battery-private-key

部件号:BQ40Z80
“线程”中讨论的其它部件:BQ26100

Hİ 全部,

İf 我们对电池进行了验证(当然,我们发送了一个128位私钥和一个160位 challange 并得到了相同的摘要),在密封后,bq 工作室不 会询问 密钥  

我认为工作室从私人钥匙上拿了密钥封和全密码,但我找不到私钥的哪个部分(前4字节的小端点,后4字节的大端点等等) 是解开和完全进入钥匙,或者如果它不起作用,则是解开钥匙和完全进入钥匙。  

P.S=我 ımplament 了 bq40z80的 TRM 以及如何为 bq26100进行 SHA1/HMAC 身份验证  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坎伯克您好,

    密封/解除密封和 SHA-1/HMAC 认证是独立的功能。 每个都有自己的密钥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirlsh,

    但是,当我们进行身份验证并按下 SEAL 按钮后,工作室不会要求新的密钥进行密封  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坎伯克您好,

    TRM 中的以下参考是密封/未密封键

    18.1.34制造商 Access() 0x0035安全密钥

    这就是您写解开钥匙的方式。 然后发送密封命令来密封设备。