This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:电源顺序失败

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069186/lm3880-power-sequence-fail

部件号:LM3880

您好 TI

    在我们的开发中,我们使用 LM3880MFE-1AE/NOPB 来控制 66AK2G12ABYA60,电路如下:

 

  最近,我们 发现 LM3880出现故障, 故障现象:当 PCAB 在大约4s 的间隔内断电,然后又重新通电时,DSP 无法启动。

  LM3880输出正确的功率序列启用为3V3_EN,1V8_EN,porn_EN,故障 LM3880  1V8_EN 与 VCC_5V 同时接通电源,但3V3_EN 和 porn_EN 输出0V, 示波器测量的波形如下所示,因此我有一些问题需要您的帮助:

 LM3880输出异常的原因是什么?

2. 您认为 LM3880故障属于个别情况吗?

3.为什么 FLAG2在 Flag1?前上升

4.如何避免和解决此问题?

5.此 LM3880 是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.当 EN 电压高于 EN 电压阈值,而 VCC 仍低于其最小工作电压时,标志输出上的异常或未定义行为主要发生。  

    2/5. 这可能是个别情况,设备可能已损坏。 我建议更换 LM3880并再次测试此问题。

    3.标志输出的异常行为主要取决于 EN/VCC 行为。

    4.我需要更多信息。 参见下文。

    您是否仅需要通电排序,还是也需要断电排序? 您使用的是 EN 的分压器,建议仅用于通电顺序。 如果您需要通电和断电顺序,建议通过外部信号控制 EN 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯格拉迪纳鲁

      非常感谢。

    对于第1点:

    在我的电路设计中,通过将 VCC_5V 电压除以获得 EN。 根据数据表的要求,当阈值为 Ven=1.25V,VCC=3.63V,最小阈值为 Ven=1V,VCC=2.83V 时,Ven<VCC,Ven=(18/58.2)* VCC_5V+7uA*18K, 哪个在 LM3880 (2.7V 至5.5V)的工作电压范围内,因此 EN 信号的电压在理论上不应大于 VCC,VCC_5V 的信号质量也很好,所以这种异常是如何造成的?  

    对于第4点:

    是的,我们需要启动顺序。

    您能否为 LM3880MFE-1AE/NOPB 提供可靠性报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯格拉迪纳鲁

      请参见下图,当 EN=1V,VCC_5V alredy 5V 时,这 毫无意义:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何关闭 LM3880电源? 这是否发生在多个装置上,或者目前仅发生在单个装置上?  

    斯格拉迪纳鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭 波形  见下文,我们已更换 LM3880, 故障已消失。

    到目前为止,这种情况只发生在一个单位,我们也希望这是一个单独的案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 如果新设备上再次出现此问题,请告知我们。