This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:预期 VCOMP 电压范围

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070263/lm5170-expected-vcomp-voltage-range

部件号:LM5170

您好,

我使用的是1毫欧 CS 传感电阻器,我的电源通道中的电阻大约为11毫欧。 根据数据表中的方程式24,假设 KFF = 0.104,H 的直流增益变为800-900 A/V 因此,我的 VCOMP 估计电压低于60mV。 但是,由于 VRAMP 电压高达5V,我对任何开关的预期都很困惑。 预期的 VCOMP 针脚电压范围合理? 方程式24中 H 的合理 DC 增益是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰米:

    感谢您对 LM5170的关注。

    方程式24全部用于小信号模型,不应用于 计算大信号值。 要估算稳态 VComp,您只需假设它具有深度反馈,并使用稳态占空比以基于斜率和 PWM 发生器的 COMP 电压(如方框图(数据表第8.2节)所示)重新计算得出的 COMP 电压。

    如果有任何问题,请告诉我。

    谢谢,

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    叶因松

    感谢您对此进行解释。 我怀疑这可能是由于零 Hz 极造成的。 这使通过转移功能进行模拟的过程变得更加棘手,但我想我现在知道该怎么做。

    再次感谢!