This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866-Q1:16.5us 脉冲至 PWM 输入

Guru**** 2317060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070308/lp8866-q1-16-5us-pulse-to-pwm-input

部件号:LP8866-Q1

大家好,团队

我们使用 MCU 向 LP8866提供 PWM 输入信号,我们发现当我们制动 MCU 时,控制引脚有一个 LED 驱动器的脉冲。(此时 LED 驱动器已启用。)

 有故障行为是否会影响 LED 驱动器?

  

感谢您的支持。

此致,

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊,  

     您可以参考数据表中的7.4.10启动顺序。 如果脉冲在正常操作期间出现,则会产生影响。 或者,这是可以的。  

    此致,  

    小光  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,晓光

    感谢您提供信息。

    这是否意味着可以忽略正常时间段前的 PWM 输入信号? 谢谢你。

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊,  

    是的,可以忽略它。  

    此致,  

    XG。