This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:正在搜索 TI 解决方案

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65313-Q1, LP87702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070764/lp87702-q1-searching-ti-solution

部件号:LP87702-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TPS65313-Q1

大家好,团队

有一个很好的新产品,我们可以使用 DIN TI 产品!

客户正在寻找 MAX20430ATIG/Vy+的替代  产品(P2P 会更好)

1.请帮助建议 TI 解决方案,谢谢

2.LP87702DRHBRQ1是一个好的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo,

    LP87702-Q1仅支持高达5.5 V 的输入电压,因此要满足更高的输入电压要求,需要使用预调节器。  TPS65313-Q1 的匹配可能稍微接近。

    此致,

    桑利·皮伊斯潘恩