This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:适用于 Android 的电源管理驱动程序

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070133/bq24296-power-management-driver-for-android

部件号:BQ24296

您好支持团队,
我们正在尝试实施一个与 Android 11配合使用的驱动程序, 到目前为止,我们成功地集成了该驱动程序并获得电池状态和运行状况, 但我们无法获得容量,参考 bq24296数据表,i2c 寄存器中没有容量位,也没有内置的燃油表。

所以问题是,我们需要外部 IC (ADC 或 Coulomb 计数器)来获得/计算适当的容量,或者我们如何做到?


感谢您的时间和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    充电器本质上是仅为电池充电的电源,而仪表是使用 ADC 和数字逻辑的微控制器。 仪表提供电池参数测量。 如果需要电池容量信息,请使用电量计。

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宁
    感谢您的关注和回答。

    请您澄清一下使用量表意味着 bq24296 IC 本身不足以读取电池容量,您的意思是什么?!

    谢谢,
    乌萨马·法齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乌萨马

    BQ24296是为电池充电的充电器。 它不提供蓄电池监测或蓄电池测量功能。

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢这一情况的澄清。