This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS68470:正在查找 PMIC 摄像头应用

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS68470
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069613/tps68470-looking-for-pmic-camera-application

部件号:TPS68470

大家好,团队  

我的客户正在寻找用于摄像头的 PMIC 及其以下电源要求;  

1) 1.8V /0.3A

2) 2.8V / 0.3A

3) 1.05V / 1A+0.7A,  

5) 5V / 1A (1毫秒内)  

我已经升级了 TPS68470,但他们说没有必要 使用 LED 驱动器。  

请您推荐最佳解决方案吗?  

此致,纽约州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已将此主题分配给产品专家。 由于今天的美国假期,我们的回复可能会有一些延迟。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomi,谢谢你的支持,但没有人对此作出答复,请你回答这一请求。  

    此致,纽约州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,NY,

    对延误表示歉意。 我有一些问题可以更好地理解应用,并查看 TI 是否具有兼容的 PMIC。

    1. 此应用程序是哪种类型的摄像机?
    2. 系统输入电压是多少?
    3. 请澄清 “1A + 0.7A”电流要求-这是否意味着1.05 V 导轨必须支持高达1.7A?
    4. 请阐明“1毫秒内”要求-这是否意味着5 V 导轨将在1毫秒内看到1 A 瞬态?

    谢谢,

    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德,你好,非常感谢你的回复。让我开始内部讨论,了解更多详情。请单独与你联系。