This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:二极管与增压电感器和增压二极管平行的作用是什么

Guru**** 2508565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070594/ucc28019a-what-is-the-purpose-of-the-diode-in-parallel-to-the-boost-inductor-and-the-boost-diode

部件号:UCC28019A

您好,

我正在设计基于 UCC28019A 的系统的功率级。

我看到有一个二极管与增压电感器和二极管平行。

该二极管的用途是什么?如何调整其尺寸?

在 EVM 中,它称为 D1 -与 L1-D3平行

在这方面,D2是否有必要? EVM 中存在该组件,但数据表中未提及。

谢谢,

体层摄影

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomer,

    二极管与电感器和二极管平行的目的是为输入主电压提供一条路径,以便在不经过 PFC 电感器的情况下为 PFC 总线帽充电,特别是在存在电涌或照明条件时。

    通过二极管的电流仅在启动过程中或任何输入电压高于 PFC 总线电压的情况下发生。 二极管的有效值电流很难计算,它受 PFC 总线保护值,输入电压的影响,正常应用在1kW 以下,3A-5A 额定电流二极管就足够了,电压率应该与增压 PFC 拓扑的二极管相同。

    D2不是必须要使用的设备。您只需要一个用于 VIN 电压采样的电阻器分压器。

    希望这对您有所帮助。