This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881的复位电路

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069961/tps23881-reset-circuitry-for-tps23881

部件号:TPS23881

您好,

我们对 TPS23881进行了如下复位电路。  

我们曾将 R21更改为4.7K,之后 TPS23881从设备无法通过 I2C 检测到。 请您提出可能是什么问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    夏兰,您好!

    您的意思是 TPS23881设备在您进行更改后已失效吗? 您可以将 IC 焊接到我们的 EVM 或其它电路板上进行检查吗? 另一件事是您可以仔细检查是否满足开机顺序? 谢谢。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,

    感谢你的回复。  

    TPS23881工作正常。 用于 与 TPS23881通信的电缆组件存在一些问题。  

    开机顺序 正常。  

    此致,

    查兰。