This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:800mA 输出电流的升压转换器功能

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: MC34063A, MC33063A, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070684/mc34063a-boost-converter-capabilities-for-800ma-output-current

部件号:MC34063A
线程中讨论的其他部件: MC33063ALM5157

您好,

我想知道 MC34063A 或 MC33063A 是否可以用于以下升压/升压转换器应用?

输入电压范围5-12V

输出电压:14或15V

输出电流:800mA

我们是否需要使用图5所示的外部 NPN 晶体管来处理输出电流?

如果是,我们应该如何选择外部 NPN 晶体管开关?

此配置的预期效率是多少?

谢谢,

德尼尔