This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65258:可能存在差异?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070633/tps65258-possible-discrepancy

部件号:TPS65258
“线程:ABS”中讨论的其它部件

大家好,团队

有关此数据表的几个问题..

这些功能表示最大电流为3.5/2.5 A,连续负载为3/2 A,但 EVM 用户指南指出每个降压的输出电流范围为3A。 此外,设备规格中的峰值电感器电流限制范围被传真为4/3 A

此外,只需仔细检查 PGOOD / USB 启用范围是否为3.3V,而不是根据 ABS 最大表的5V。

该应用程序具有1.9A 负载(其他为0.6 / 1.7A),因此我们只想确保负载在正确的通道上(显然,降压1似乎适合账单),但我们对 为什么评级在文档之间似乎发生变化感到好奇。

附加了他们的 EVM 用户指南,因为我在我们的网站上找不到它。

谢谢,

Camerone2e.ti.com/.../TI-tps65258-EVM-UG-slvu569.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦,您好!

    感谢您的帮助。

    请遵循数据表中的最大电流3.5A/2.5A/2.5A 和连续加载3A/2A/2A 规范。

    2.请查看数据表中的 PGOOD / USB 启用 ABS 最大值表:

    3.请提供每个导轨的 VIN 电压,输出电压和负载,以便我们可以检查此应用程序是否工作正常。

    如果还有其他问题,请告诉我。

    巴西卢比

    卢西亚