This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:保护

Guru**** 2535250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070325/ucc28c44-protection

部件号:UCC28C44

大家好,团队

客户希望了解更多有关此设备如何防止 过载的详细信息,我已理解,请帮助更正,谢谢。

1) 过载保护的触发条件是什么?   

 [Andrew] 一个外部系列电阻器(RCS)感应 OC 并将其转换 为 CS 引脚处的电压。 将 CS 输入 与内部误差信号放大器输出电压进行比较。 当检测到过载峰值电流时, 内部 PWM 发生器将保持零负载状态,直到过载情况被消除。  

2)当触发过载时 ,除 PWM 关闭外,设备还会做什么? 按任何顺序?

[Andrew]我认为客户正在尝试了解 数据表中提到的关键字“过载保护”是否等于“PWM 关闭”?

3)电流限值触发后,电流输出是否会继续增加一段时间?  如果是,我们如何确定和限制实际 最大输出电流?

[Andrew]我认为客户试图了解如何设置绝对 电流限制(以及通过哪个针脚),如果输出电流持续增加一段时间,即使电流限制被触发,输出也会对地短路。

谢谢!

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当前限制机制应参考数据表第12页上的功能方框图。 当 CS 达到约1V 时,输出引脚的脉冲将终止。 每个切换周期都有输出引脚上显示的脉冲,脉冲宽度取决于 CS 引脚达到1V 的速度以及从 CS 到输出的传播延迟(最坏情况下约为70ns)。 没有其他行动。 请再次使用第12页上的方框图帮助您理解。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hong,

    感谢您的反馈,是的,我在发布此问题之前阅读了第12页。

    请仔细检查我的第三季度业绩? 谢谢!

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当 CS 达到电流限制后,在 OUT 引脚开始关闭之前,IC 内有高达70ns 的传播延迟。 输出引脚的下降时间取决于外部 MOSFET 栅极电荷。 在输出达到 MOSFET 关闭阈值之前,电流不能关闭。 但是内部 IC,当 CS 达到极限阈值后,需要考虑70ns,在此期间,输出引脚保持开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢你们提供的信息!!