This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A80:最低负载要求

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070727/tps7a80-minimum-load-requirements

部件号:TPS7A80

尊敬的,

 TPS7A8001是否  具有最低负载要求? 例如,当轻负载小于100mA 时,输出中有任何例外?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         即使在无负载条件下,此设备也应调节良好。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特