This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563208:设备启用前输出现有的1.5V 电压

Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070524/tps563208-vout-existing-1-5v-voltage-before-device-is-enabled

部件号:TPS563208

大家好,团队

如果 TPS563208的输出电压来自系统另一侧,但我们的设备尚未启用,该怎么办? 我们的设备有哪些潜在风险?

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Stanley!

    在正常操作中,Vin 和 Vout (您需要的)如何?

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压为3V3,输入电压为12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    没关系。