This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54527:电源问题

Guru**** 2651945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54528, TPS54527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070331/tps54527-power-problem

部件号:TPS54527
“线程”中讨论的其它部件:TPS54528
我们发现 TPS54527DDAR 芯片消耗的功率太大,具有12V 输入和3.3V 输出。 即使卸下了所有3.3V 负载,12V 输入的自耗电为30mA。 卸下此电源芯片,12伏输入是几个 uA。 请帮助解释发生这种情况的原因。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使没有电流从3.3V 输出中抽取,IC 仍将继续切换以调节输出电压。 TPS54527没有脉冲跳过模式,因此它在输入时消耗的电流高于其他具有脉冲跳过模式(如 TPS54528)的部件。 这两种器件都兼容 P2P,因此您可以尝试 TPS54528降低无负载输入电流消耗。  

    谢谢,

    阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢, 我们将试用 TPS54528