请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ25170J “线程”中讨论的其它部件:BQ25170,
大家好,团队
我想确认 BQ25170和 BQ25170J 之间的区别,因此我有3个问题,如下所示。
1) BQ25170J 是符合 JEITA 的线性电池充电器, 我认为 BE25170J 充电配置文件符合 JEITA。 正确吗? 如果是, 则 BE25170J 充电配置文件 与 BE25170的充电配置文件不同。
2) TS 引脚功能不同。 它是正确的,不是吗?
3) BQ25170和 BQ25170J 之间是否有其他区别?
感谢您的建议。
此致,
Akihisa Tamazaki