This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:BQ25170和 BQ25170J 之间的推断

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ25170J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070394/bq25170j-deference-between-bq25170-and-bq25170j

部件号:BQ25170J
“线程”中讨论的其它部件:BQ25170

大家好,团队

我想确认 BQ25170和 BQ25170J 之间的区别,因此我有3个问题,如下所示。



1) BQ25170J 是符合 JEITA 的线性电池充电器, 我认为 BE25170J 充电配置文件符合 JEITA。 正确吗? 如果是, 则 BE25170J 充电配置文件 与  BE25170的充电配置文件不同。

2) TS 引脚功能不同。 它是正确的,不是吗?

3)  BQ25170和 BQ25170J 之间是否有其他区别?

感谢您的建议。

此致,
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akihisa Tamazaki

    如果需要,我可以提供更多详细信息,请与我联系。

    ) 是的

    2) 是——TS 将会有所不同。

    (第3条) 否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill - San,您好!

    非常感谢您的回答。
    当我需要更多信息时,我会直接联系。

    此致,
    Akihisa Tamazaki