This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:瞬态输出/噪声的可能原因是什么

Guru**** 2396575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070005/lmr33630-q1-what-is-the-possible-cause-for-transient-output-noise

部件号:LMR33630-Q1

大家好,团队

我们从 TI 器件 DS90UH928QSQX/NOPB 的客户那里获得回报。结果,它是 电源(VDD33_B)引脚的 ESD 块上的 EIPD。(最大电压:4V)

其中一个可能的 rootcasue 是一些瞬态电压来自 VDD 源,也是 TI 的器件“LMR33630CQRNXRQ1”。 请参阅以下客户示意图。

您能否帮助确认以下评论并建议基于 原理图或设备特性的哪种情况可能导致瞬态输出/噪声?

1.对于外部可能的原因, 如果启动电路上的输出元件(如电容器或电感器)有某种程度的损坏,可能会导致 Vout 产生意外的输出。 我的理解是否正确?

 

2.任何相当大的输入条件都可能导致意外输出?

(例如,如果 VIN 上出现噪音,它也可能反映到输出增压电路中以产生意外信号。)

 

噪音/不稳定频率(抖动)是否可能? 来自 EN 引脚或 VIN 导致意外输出?

 如果是,您能建议什么情况?

4.如果您有其他建议,或者如果您需要更多信息,请告诉我。  

此致

汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tommy,这是一个公共 e2e 论坛。 请 直接与负责优质退货的业务部门客户质量工程团队讨论客户退货问题的机密细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Marshall,

    已理解,  

    我认为这是一个与应用程序相关的问题,客户似乎希望使用了解 该问题的可能原因。您能否建议我可以直接联系的应用程序成员?  

    我也会在循环中循环 BCQE。

    谢谢!

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一句,我可以将此讨论格式更改为内部讨论格式吗? 对不便深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tommy,我会用 BCQE 为你发电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Marshall,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎。