This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:触发信号后出现问题

Guru**** 2515105 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01634, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070585/lmg1210-problem-after-triggering-signal

部件号:LMG1210
“线程”中讨论的其它部件:Tida-01634

大家好,我叫杰弗里。 我正在使用 LMG1210和 EPC2019 FET 处理 MHz 转换器。 我使用 TI 提供的 TIDA-01634设计遵循了参考设计,但我的信号未从 LMG1210驱动器传输。  

使用收割台,EN 引脚对5V 短路,DLH 被拉至 GND 以在 PWM 模式下工作。 在 PWM 中,我的 LO 引脚设置为高(5V),接通时 HO 设置为低(0V),这是应该的。  

但当我从函数发生器触发信号时,LO 针脚随后被设置为0V,不会生成 PWM 信号。 我去掉了门的阻力,但仍然遇到了门驱动器的问题。 如果我停止向主板供电并重新打开,LO 针脚将返回5V,但一旦触发信号,它就会执行相同的操作。

我的原理图是否有问题? 我的门控驾驶员是否有问题?

感谢您的提前回复。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:通过阅读数据表,我发现 DLH 和 DHL 的值错误。 它们的值应该在20kOhm 和1800kOhm 之间。 我有10千欧姆。 当我将其更改为100kOhm 时,我的问题得到了解决。