This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:TPS548D22引脚37

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22, TPS548D21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070643/tps548d22-tps548d22-pin-37

部件号:TPS548D22
“线程: TPS548D21”中讨论的其它部件

我们现有的设计使用 TPS548D22,引脚37通过1000pF 保护盖连接到 GND。

这是一个成熟的设计,似乎没有问题,尽管我从一些帖子中看到

针脚37应为常闭。

由于电源限制,我们能否用 TPS548D21部件全部替换 TPS548D22部件

还是一样?  针脚37通过1000pF 盖“仅”连接到 GND (无其它连接)。

模式引脚有一个上拉电阻器100k 1%至引脚31 (BP),另一个下拉电阻器42.7k 1%至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    如果使用 TPS548D21引脚37代替 TPS548D22,则在 TPS548D21引脚37上保留1000pF 保护盖是正常的。 我一定要确保与地面的连接是直接的,从引脚37到 C270的路由远离主板上的嘈杂线路。

    对于剩余的设计,较低的模式电阻42.7千欧对于1毫秒的内部参考电压软启动时间来说是正常的。 此选择将选择 DCAP3控制模式,支持仅使用陶瓷输出电容的设计。 TPS548D21支持更广泛的模式选项,但42.7千欧将选择与使用 TPS548D22的设计相同的设置。

    考虑到这些因素,TPS548D21可以代替 TPS548D22工作,而无需对 BOM 或原理图进行任何重大调整。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德