This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128PFCR -关于顶部标记的问题

Guru**** 657280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138128A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069744/ucd3138128pfcr---question-about-top-marking

“线程”中讨论的其它部件:UCD3138128A

早上好,

我们有一位客户从我们那里购买了主题部件号,现在对我们发运的设备上的顶部标记提出疑问。 据数据报称,没有任何关于我们发送给他们的顶部标记的引用。 请帮助我确保客户从我们处订购的部件正确无误? 我还提供了一张顶部标记图片供您参考:

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在与生产人员核实,但与此同时,您是否确定它应该是128,而不是128A?  128A 相当向后兼容,但有一些变化。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩,您好!

    我确信这是128设备,而不是128A。 我可以找到的标记没有多个 PCN,从历史数据表看,标记看起来没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们找到了带有此标记的设备的记录。  在128A 发布到制造业之前,2015年的客户样本数量非常少。  

    我们确实认为,这是128A,而不是128。   

    128A 的大部分与128兼容,但也有一些重大变化。  以下是 UCD3138128A 迁移指南中对它们的描述:

    https://www.ti.com/lit/ug/sniu030/sniu030.pdf

    我并不感到惊讶的是,这些零件已经在这个市场环境中出现。