This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95485RWJ:CSD59955RWJ 更换

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95485RWJ, CSD95481RWJ, CSD95480RWJ
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070607/csd95485rwj-csd59955rwj-replacement

部件号:CSD95485RWJ
“线程”中讨论的其它部件:CSD59955RWJCSD95480RWJ

亲爱的各位,

有人能告诉我们  CSD59955RWJ 是否可以更换为一些公开的 TI 部件吗? CSD95485RWJ 是否兼容? 如果是,如果在同一组中并行使用,是否应该更换所有这些组件? 我们正在尝试修复一个非常特殊的硬件,而该硬件不再由制造商提供支持。

谢谢,

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    是的,您可以用完全兼容的 CSD95485RWJ 替换。 CSD95485RWJ 是较高的当前版本。

    如果您更换所有部件,则在各个阶段中可能会表现得更均匀,但如果您只更换了部分部件,我看不到问题。

    更换后,您可能仍想 验证操作和性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,听起来很棒!

    您能否判断哪个是旧芯片的电流额定值? 了解 CSD9548x 系列的哪些变体有效。

    编辑:我刚刚意识 到 CSD95485RWJ 到处都是缺货。 但是,我找到了一些  CSD95481RWJ。 电流是否足够高?

    谢谢,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额定峰值连续电流为70A。 如果可用,您可以检查 CSD95480RWJ,这也是有效的。

    CSD95481是较低的当前版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我想我找到了其中的一些!