This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24161:最低充电电流

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070591/bq24161-lowest-charge-current

部件号:BQ24161

使用 BQ24161并想知道设备的最低充电电流是多少? 如果您写入0xB3,第9.6.6节中的表格在第5行下显示75mA。 但是,“充电电流感应偏移为550mA,默认充电电流为1000mA”下的语句使我无法确定最低充电电流是多少。  

(笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    包括来自 DS 的屏幕截图,以参考我所说的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,TJ,

    上一个寄存器中的最低充电电流设置为550mA 偏移加上表中的升压位。  REG0x07b0中有一个低 CHRG 位,可将充电电流减少1/2,因此最低调节充电电流为550mA /2=225mA。  如果您没有使用 TS 插针,您也可以通过将充电器的 TS 插针弄混以为电池处于 JEITA 冷却状态来将充电电流降低1/2。  最后,您可以在 REG00x3b1或在 REG0x2b6:4中限制输入电流,这将限制总输出功率 [ISYS+IBAT]*vsys },从而优先考虑 ISYS 而不是 IBAT。  如果您的系统具有可预测的 ISYS,您可以设置输入电流限制,以控制为电池充电所需的剩余电流量。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的帮助。