This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-fer-TI:CSD19535KTT ".ends 上的名称与.SUBCKT"

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19535KTT, CSD19535KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070109/pspice-for-ti-csd19535ktt-name-on-ends-does-not-match-subckt

部件号:PSpice-for TI
线程中讨论的其他部件:CSD19535KTTCSD19535KCS

您好,

 TI 部件 CSD19535KTT 出现“.ends 上的名称与.SUBCKT 不匹配”错误 ,我检查了相关线程以解决此问题。

请帮您解决这个问题? 我迫切需要使用此部件,因此我想知道您是否可以在今天之前解决此问题? 否则,您能否帮助提供任何其他部件,以便我在 没有相同错误的情况下更换 CSD19535KTT?  感谢您的及时帮助! (笑)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    感谢您的咨询。 很抱歉,您在使用带有 PSpice for TI 的模型时遇到问题。 这是一个已知问题,我认为我们已经更正并更新了所有受影响的型号。 但是,CSD19535KTT 模型似乎尚未更新。 我会提出请求,但可能需要一两天时间才能发布模型。 您能否在模拟中试用 CSD19535KCS 模型? 它使用相同的硅片芯片,但采用 TO220封装。 这种情况似乎不应该有问题。 请告诉我这是否有效。

    此致,

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Wallace,

    CSD19535KCS 工作正常! 感谢您的及时帮助。 我可以再问一个问题吗?

    对于更普通的 FET,我猜它是断路器。  

    这是一个理想的 FET 吗?

    我可以看到下面的 netlist (.lib)。 它以晶体管级别定义长度和宽度。 要对与客户使用的 FET 组件进行类似的建模,是否有其他方法可以在 PSPICE 中设置基本特性-栅电荷,VGS 阈值等? (我无法获得客户正在使用的 FET 部件的 PICPISE 模型)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    我将把这件事转发给 TI 的 PSpice 团队,以回答您关于内置 FET 型号的问题。

    谢谢,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    MbakN (和所有其他中断设备)只是一个带有空模型定义的符号(请选中“C:\Cadences\PSpiceTI\tools\pspice\library\s中断.lib”)。 尽管如此,TPS3800似乎已经定义了自己的断 N,这些断 N 可能起作用,也可能不起作用。 我将向责任方报告。

    如果您想使用自己的 FET 型号,请阅读以下文章:

    (+)[FAQ] PSPICE-TO-TI:如何使用我自己的二极管(BJT,MOSFET ...)模型来处理 TI PSpice 中的中断部件? 模拟,硬件和系统设计工具论坛-模拟,硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛

    谢谢,
    JC