This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:48V 至12V@0.5A 隔离转换器

Guru**** 2385010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5036, PMP10572, UCC2803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069030/lm5036-48v-to-12v-0-5a-isolated-converter

部件号:LM5036
“线程”中讨论的其它部件: PMP10572UCC2803

大家好,团队

我的客户正在寻找一款低成本,占用空间小的48V 至12V@0.5A 隔离式转换器。 不需要超过大约6瓦。 该转换器为 MCU 和 CAN 驱动器供电。  

我正在决定推荐 Flybuck 和 Flyback。 “选择最佳拓扑结构”文档似乎表明,对于此功率级别,Flbuck 是最合适的。 我看到 LM5036有一个内置的降压转换器。 这是否是一个好选择?

我发现的其他参考设计接近所需的功率级别:

PMP8803.1  -用于 PoE 的3类低成本12V/1A 反向转换器  

PMP10572 -用于 PoE 的3类隔离 Fly-Buck 电源模块

PMP40589.1 -用于单 IGBT 驱动器的2W 辅助电源

任何建议或方向都值得赞赏!

谢谢

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,奥斯汀,

    PMP10572是适合您应用的良好参考设计。 如果您不需要隔离,Flybuck 的效率会更高。

    LM5036具有集成的降压功能,但不能为您的应用提供6W 功率。 这对您来说也太贵了。

    此致,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sean,

    我确实需要隔离,但它看起来像飞降设计是隔离的? 这仍然是一个好选择吗?

    谢谢,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,奥斯汀,

    如果需要隔离,低成本解决方案可能是使用 UCC2803作为控制器的回扫转换器。  

    此致,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sean,

    我想我很困惑,这种 Fly-Buck 架构是否没有隔离? 它讨论了光电耦合器和主要的侧控

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,奥斯汀,

    降压使用耦合电感器。 主侧是降压转换器,而辅助侧是回扫。 回扫只能处理较小的输出功率。 通常,它不需要反馈。 反馈来自主要方面和降压。

    此致,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sean,

    我可以假设6W 是小输出功率吗? 像在这种设计中一样,可以通过回扫提供隔离的6W 输出?

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想使用 LM5036从回扫中获得6W,我对此表示怀疑。 但是,如果您想使用单独的回扫,获得6W 也不成问题。