This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31520:拉高 INH 的力

Guru**** 2388280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070377/lmz31520-pull-up-inh-more-strongly

部件号:LMZ31520

大家好,团队

 从功能方框图中,LMZ31520的 INH 具有内部上拉和下拉电阻器。

我知道他们会将 INH 针脚拉至 VIN * 0.4。

在我的客户系统中,VIN = 5V。

我的客户希望能够更 有力地拉拔 INH 引脚,因为 INH 引脚连接到先前转换器的 PG,并且 PG 电压受到外部4.4V 阈值的监控。

因此,我想将 INH 拉至>4.4V,以将拉电压设置为高于阈值。

因此,是否允许将外部1k Ω 上拉电阻器连接到 INH 引脚?

此致,

伊托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托,您好!

    施加到 INH 引脚的最大允许电压为0.4*14.5 =5.8伏。 这是通过获取 LM31520的最大输入电压14.5V 并乘以0.4计算得出的。

    也就是说,尽管建议将 INH 用作开路漏极/收集器引脚,但只要 INH 引脚所看到的电压低于数据表规范规定的5.8V 阈值,INH 引脚就可能被拉至高于4.4V 的外部电压。 例如,如果在客户的应用中,INH 被外部拉至4.4V 且 VIN=5V,我会进行计算,并确定当外部 PG FET 关闭时,抑制电压大约为3.918V。 另一个注意事项是确保外部转换器的 PG 针脚在 FET 打开时能够吸收电流。 如果是您的客户系统,我建议设置外部上拉电压,使上一个转换器的 INH 引脚和 PG 引脚尽可能地看到4.4V-4.5V 电压,并确保 PG 引脚在 PG FET 打开时能够吸收电流。 要使用您所述的配置将 INH/PG 电压设置为4.5V,这将需要大约5.12V 的外部上拉电压。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德