This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:TINA-TI 中的 BST 电容器仿真

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, CSD19535KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070147/ucc27282-bst-capacitor-simulation-in-tina-ti

部件号:UCC27282
“线程”中讨论的其它部件: CSD19535KTT测试

嗨,闸门司机们,

我正在使用 UCC27282和 CSD19535KTT 进行 Tina 模拟。 你会  

(1) BST 电容器

 根据 本材料第8页的内容,我预计 HO 会随着小型(错误选择) BST 电容器而下降。 我认为100~470nF 是正确的,但模拟仍可与10nF 的 BST 电容器配合使用! 即使不跌落! 该模拟还可与10uF 的 BST 电容器配合使用! 我想这不是在长凳上发生的。 您能否就其操作提供建议? Tina 模拟是否错误?  

我想用栅极系列电阻器,栅极输入滤波器等外部电路检查 UCC27282的工作情况)。 如果 Tina 模型错误,您是否不建议使用此 Tina 模拟?

e2e.ti.com/.../UCC27282_5F00_BSTCap.TSC

- C_BST = 10nF -->何= 15.68V

- C_BST = 100nF -->何= 16.85V

- C_BST = 10uF -->何= 17.54V

(2)互锁功能

我还想检查 UCC27282的联锁功能。 我用 70kHz 和100kHz 设置了 HIN。 在重叠期间(我用红色箭头标记),HO 没有完全关闭。 UCC27282到底会发生什么情况? 您能否解释此波形的显示方式?

e2e.ti.com/.../UCC27282_5F00_interlock.TSC

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,  

    关于您的第一个问题,根据您使用的 FET 和提供的参数,10nF 对于应用来说似乎太低,因为您会看到高压侧开关偏置下降。 如您所述,100 nF 或更高的电压将是保持 HB 电压始终高于 UVLO 电平所需的电容。 您可能需要在 PSpice 中对此进行模拟以进行比较,或在 EVM (https://www.ti.com/tool/UCC27282EVM-335)上对其进行测试。 就使用10uF 而言,太大的引导带电容器需要很长时间才能充电,并且需要更长的低侧时间。  

    关于你的第二个问题,我想你在何塞测量的是接地,所以你在这些时段看到的是 HS 针脚的电压 接地 您需要测量的是与 HS 相关的何种电压(从栅极到顶部 FET 源的电压)。 当输入重叠时,此 HO-HS 电压将变低(至零伏),因此高压侧 FET 将关闭。  

    此致,

    莱斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leslie,  

    感谢您的快速反馈。

    关于您的第一条评论,我只想确定低 BST 电容器的常见 HO 波形。 根据我的理解,在现实世界中,如果是 半桥拓扑,无论 P/N 如何,HO 波形都应该像下面的捕获一样下降 但奇怪的是,初始高电压(15.68V)没有放电,并且保持其价值留在蒂纳模拟中。 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +

    我检查了 PSpice 中的操作。 何波形与15.64V 相同-不降速(CBST 10nF)。  

    14.85V -未降速(CBST 1nF)

    模拟或应用注释之间的哪种波形正确(我在上一个回复中捕获到的内容)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    您的理解是正确的。 当 HO 高(且 LO 低)时,bootstrap 电容器将放电,因为它为高压侧开关提供了偏差,当 HO 低且 LO 高时,电容器将重新充电。 如果电容器过小或 HO 开启时间过长,那么您将开始看到 HB 电压(以及 HO 电压)显著下降,并可能低于 UVLO,例如您分享的幻灯片上的情况。 如果按照 UCC27282数据表中的指导正确调整了引导带帽的尺寸,则每个周期该帽的放电将在允许的范围内极小。

    此致,  

    莱斯利