This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:如何获取更新的 SOC 值

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069434/bq34z100-g1-how-to-get-the-updated-soc-value

部件号:BQ34Z100-G1
“线程: GPCRB”中讨论的其它部件

亲爱的各位,

我有一个 BQ34Z100-G1,学习过程已完成(学习状态=06)。 然后,我得到了包含所有闪存参数的 gg 文件。 仪表精度正确,SOC 将 SOC 值与放电进行比较,并记录电压-电流-时间过程时,出现小于1%的错误

我的问题是:

如果我用另一个电池(相同型号,相同规格)更换电池,则需要做些什么才能在新电池中获得真正的 SOC 值。 我知道,只有更换,SOC 值是不够的(电池电量几乎是空的,SOC 值是90%)。 请解释更换后如何获取更新的蓄电池 SOC 值(放松? 启用阻抗跟踪? 重置? 还是仅等待4秒钟阅读新 SOC?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,让,

    如果插入的蓄电池比之前的表中的蓄电池旧/新,则新电池的 Ra 和 Qmax 可能不正确,因此可能需要几个周期来纠正两者之间的任何差异。 如果发出重置命令,仪表将使初始 SOC 接通电压,如果插入的电池放松,则电压应关闭。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我认为要了解新的电池 Ra 和 Qmax (通过循环几次),必须先发送“IT enable”或“仪表启用”命令,然后再发送“重置”,对吗?

    另有几个问题需要澄清:

    关于电阻温度补偿优化器(SLUBD0),以获得低温性能。 是否有办法知道气压计中编程的 ChemID 是否具有温度优化参数? (锉刀加12)。 因为 BQ 工作室中的 CHEMID 命令查询的结果是相同的,如果 chemid 是发送的文件或从 TI GPC 工具接收的文件(一旦编程了相应的文件)

    在 DataFlash 中对 Ra 表进行初始化,您能否知道这些值是 GPC 工具后的初始值还是优化值? 使用工具修改 Ra 值的提示有什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,让,

    如果 IT 算法已关闭,则应在学习过程中打开,如果插入的单元格已被放松,则可以发送重置命令以开始学习。

    不,您不知道您使用的是 GPCRB 是否经过优化。 如果信息至关重要,您必须将其存储在制造信息块中。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒