This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:[TPS51206DSQD]请求电路和布局审查

Guru**** 2633105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068705/tps51206-tps51206dsqr-request-circuit-and-layout-review

部件号:TPS51206

您好,TI 支持团队

已收到客户的以下零件的电路和布局审查请求。

部件名称:TPS51206DSQR

请在查看以下附件后回复。

谢谢。

此致,

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ,

    我目前正在审查这些文件,并将在我完成任务后尽快返回给你。

    谢谢,

    卡迪姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ,

    我只是想确保原理图中没有错误- C2268和 C2271表示106p 和226p,这些值是否为10E6p 和22E6p? 这些电容器必须至少为10uF。 同样,VDD 电容器必须至少为0.1uF。

    如果将来需要调试问题,需要在 VTT 和 VTTSNS 之间断开网线,我建议在 VTT 和 VTTSNS 之间添加0欧姆电阻器。 如果需要远程感应功能,则 VTT 和 VTTSNS 之间的连接应在负载连接点进行,而不是在 IC 上进行。

    VTTREF 电容器在图像中被切断,但建议使用0.22uF 值。

    我应该注意到,虽然 S3和 S5的配置可以正常工作,但建议先打开 VDD,然后打开 S3/S5,再打开 VLDOIN/VDDQSNS。

    谢谢,
    卡迪姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡迪姆

    感谢您的回复。

    由于客户的请求(随附文件安全事项),我请求删除公告板以进行咨询。

    谢谢。

    此致,

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ,

    附件已从螺纹上拆下。

    谢谢,

    卡迪姆