This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:开机,不工作

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1A, BQ76930, BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070499/bq78350-power-on-no-work

部件号:BQ78350
线程中讨论的其他部件:, BQ76920BQ76930BQ76940

尊敬的,

BQ78350是否  必须先导入固件,它可以正常工作?   

现在我打开了电源,但没有工作。所以我需要确认它需要先配置寄存器,如果没有,它就无法工作;

能否为我提供注册或默认固件十六进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀,您好!

    这意味着什么不起作用? 您是否能够与设备通信? BQ78350预装了固件,因此无需加载固件。

    您使用的是哪个特定部件号。 是 BQ78350-R1A 吗? 您使用的硬件是 TI EVM 还是您自己的主板。 BQ78350专门设计用于与 BQ769x0电池监控器系列(BQ766920,BQ76930或 BQ76940)配合使用,并且该监控器为 BQ78350供电。 监护仪需要看到 TS1引脚上的上升边缘才能从关机状态唤醒。

    BQ78350是一种电池电量计,需要针对特定电池进行配置。 “使用 BQ78350-R1”应用文档中概述了配置仪表的步骤。 本文档的气体测量部分描述了如何配置测量参数。

    此致,

    马特