This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:SoC 和 CEDV 参数

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070416/bq78350-r1-soc-and-cedv-parameter

部件号:BQ78350-R1
“线程:BQSTUDIO”中讨论的其它部件

大家好,团队

以下是客户提出的一些问题可能需要您的帮助:

1. CEDV 参数和 chem ID 已根据需要更新,但 SOC 不能达到0%。

2.对固定 EV0,1,2进行校准是否设置为单节电压? 还是基于字符串的数量?

3.充满电-完全放电-充满电后,为什么 MAX 误差不会更新,而且仍然是100%?

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    如果最大误差未得到更新,则表示仪表未检测到成功的合格放电,因此 FCC 未得到更新。 (有关合格放电的条件,请参阅 TRM 第9.1.6节)。  

    如果他们配置了 CEDV 参数并在   CEDV 计量配置 寄存器中设置了[EDV_CMC]位,则不使用固定 EDV 值。 如果 [EDV_CMC]位设置为零,则仪表将使用固定 EDV 参数,这些参数应根据单节电压进行设置。

    如果他们需要调试帮助,请发送他们的.gg.csv 文件(数据闪存设置)和显示完全释放的日志文件(单击 BQStudio 寄存器屏幕中的“开始日志”按钮可以记录日志文件)。

    此致,

    马特