This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:单单元配置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070182/bq78z100-single-cell-configuration

部件号:BQ78Z100

您好 TI 团队,

我们已经在 双系列单元配置中使用 BQ78Z100,现在我们计划在单个单元配置中使用相同的 IC。

如果需要拆除未使用通道的电阻器/电容器,我没有找到任何数据表建议?

我是否必须 将未使用的单元格输入 VC2连接到 VC1?或者是否存在任何问题?

您是否有任何关于将此 IC 用于单芯应用的建议?

此致,

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    由于 VC2是电源输入,因此两个组件的安装方式都应相同,因为这与功率限制有关。 保留所有内容不变,但将 VC1短于 VC2。由于没有电压差,也不需要1uF 盖。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速响应。 请查看修订后的示例电路。 我取下了第二个蓄电池单元和1uF 盖,并将五欧姆电阻器上的 VC2针脚连接到蓄电池正极侧。

     

    此电路是否正确? 你还有其他建议吗?

    顺祝商祺!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    这对于一个1设计来说应该是正确的。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒