This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:HF 阻抗和单元1电压变化较大。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116, BQWIZARD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069298/bq78pl116-hf-impedance-and-cell-1-voltage-varies-more

部件号:BQ78PL116
“线程”中讨论的其它部件: BQWIZARD

你(们)好

我有一些关于 bq78Pl116中的1号单元(3s1p 2600mAh)的观察结果。

1)单元1 电压变化较大。

每次我观察到单元1的电压变化 都比其余单元的电压变化更大。

甚至我也改变了它们。

平衡被禁用。

 2)高频阻抗

如何在不执行学习周期的情况下检查细胞阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,夏尔维德,

    由于此零件的使用年限,我们无法为此零件提供积极支持。

    单元格2电压用于为仪表供电,您能否定义您的含义,变化幅度更大? 您是指电压的表读数,还是在外部测量并查看变化?

    您必须执行放电循环以使仪表更新单元阻抗。 电池的阻抗因电池的 DOD 而异。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的回复。

    所有3芯电池在理想条件下的初始电压超过15小时,如下所述:

    CV1=3862mV

    CV2=3866mV

    CV3=3864mV

    在放电过程中,电池组@C/5或520mA。 CV1电压在其余2个单元(CV2和 CV3)中下降更多。

    即使我已经将单元格从3转换为1,反之亦然。

    但是,无论我在单元1中连接的哪个单元格如何定位它们的电压,都比其他单元的电压下降幅度要高。

    这种情况只在放电时发生,不在充电中,甚至不在理想状态下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,夏尔维德,

    您能否分享您的示意图和布局? 它是否与电流成比例? 您是否已校准仪表电压?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    电压相关问题已解决,原因是导线长度。  

    现在如何获得细胞的确切 HF 阻抗。

    已知电阻的电阻小于20毫欧。

    但我正在获得 HF 阻抗,如下所述:

    1)当以1C 放电时

    89毫欧姆

    52毫欧姆

    65毫欧姆

    2)在 C/2充电时

    94毫欧

    54毫欧姆

    66毫欧姆

    3)在 C/2放电时

    94毫欧

    55毫欧姆

    66毫欧姆

    4)在 C/3充电时

    83毫欧姆

    54毫欧姆

    61毫欧姆

    5)在 C/3放电时

    57毫欧姆

    43毫欧姆

    45毫欧姆

    6)当在 C/5充电时

    86m Ω

    49毫欧姆

    70毫欧姆

    7)在 C/5时放电

    83毫欧姆

    45毫欧姆

    53毫欧姆

    最大误差1%,周期计数2。

    根据 TRM 第77页,共页  102.

    如何实现这一条件“DI 更新可能在充电或放电模式下发生。 (动态阻抗在 bqWizard 软件中被命名为 HF 阻抗。) 读数符合电流增量指定的电流最小变化条件,代表1–10 Hz 范围内的实际阻抗。 当前 Delta 参数通常设置为100 mA。 通过使用此方法,可以直接找到阻抗,而无需对 Qmax,SOC 和 OCV 表的正确性进行假设。  "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,夏尔维德,

    我很高兴您的电压读数得到了解决。

    阻抗值不一定 准确,但对于仪表运行算法并进行正确调整以继续提高精度来说,它们是准确的。 我们也在接受整个系统的阻力,包括互连阻力。 此外,量规计算的电阻可能与电池规格不在 DOD 的同一位置,电池电阻在 SOC 曲线的不同点有所不同。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒