This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:LED

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070289/bq40z80-led

部件号:BQ40Z80
“线程: 测试”中讨论的其它部件

1)当将 LED 显示屏功能与 bq40z80一起使用时,LED 规格中是否有任何限制或注意事项?
  例如,是否可以使用 SMLEN3BC8T (蓝色)和 SMLEN3WBC8W (白色)?

2) 充电状态的 bq40z80技术参考9.1.6 LED 闪烁选项的下表中有,但“95至100%”和“90至95%”的操作是否颠倒?



此致,
卡加瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡加瓦,你好

    只要所选的 LED 可以支持仪表提供的源电流(可以配置为不同的值)来驱动 LED,那么无论选择哪个 LED 都应该正常。

    是的,这似乎是 LED 操作的典型,如果它对您的系统至关重要,请测试以确认。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒