This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5007:LM5007电源不稳定问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070399/lm5007-lm5007-power-unstable-issue

部件号:LM5007

您好,先生:

  我们已将 LM5007用于 Vin 24-48V Vout 12V/0.2A。此应用正常,但我们已计划使用 Vin 16-24V Vout 12V/0.2A。在这种情况下,我们生产了8个 Vout,但只有1个 Vin 可以工作。

失败状态是当我们通电是正常工作但经过几秒钟后输出不稳定,然后关闭,然后 IC 发生故障。

所附文件是电路差异,请帮助检查。

e2e.ti.com/.../_646B4872_LM5007-_4351F64EC3537865_.pdfe2e.ti.com/.../_4D52004E4872_LM5007-_4351F64EC3537865_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 您的原理图中没有 CFF,则 FB 的波纹注射需要大于25mV,而 FB 的波纹将小于25mV,请放置4.7nF 或10nF C30,请参阅任何改进

    VIN 16.
    440000 欧姆
    Rup 3.83. 千欧姆
    兰底 1. 千欧姆
    VO 12.075
    L 100
    ESR 0.68
    联邦社会福利部 193.2618. 千赫
    toff_min 0.3 美国
    Dmax 0.942021
    责任 0.754688
    德尔塔 0.153271 A
    波纹 0.104224
    VFV_纹 波 0.021579