请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5007 您好,先生:
我们已将 LM5007用于 Vin 24-48V Vout 12V/0.2A。此应用正常,但我们已计划使用 Vin 16-24V Vout 12V/0.2A。在这种情况下,我们生产了8个 Vout,但只有1个 Vin 可以工作。
失败状态是当我们通电是正常工作但经过几秒钟后输出不稳定,然后关闭,然后 IC 发生故障。
所附文件是电路差异,请帮助检查。
e2e.ti.com/.../_646B4872_LM5007-_4351F64EC3537865_.pdfe2e.ti.com/.../_4D52004E4872_LM5007-_4351F64EC3537865_.pdf