This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:请求原理图回顾(LM74610-Q1)

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1, CSD18513Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070305/lm74610-q1-request-a-schematic-review-lm74610-q1

部件号:LM74610-Q1
“线程”中讨论的其它部件: CSD18513Q5A

客户要求进行原理图审查。

-输入极性反接保护电路通过应用 LM74610-Q1进行配置。 (案例1。)

-使用2个电动机驱动器(DRV8244S-Q1)(输入:4.5 ~ 40V 直流,电流峰值:21A)

[随附示意图]

e2e.ti.com/.../Schematics_2D00_1.pdf

Q1)电路图中是否有要纠正的部件? 请查看。

Q2)我没有一次在输入端子上配置 CAP,而是在驱动器输入端子(C247,C248)上添加了 CAP,是否有问题? 如果有问题,请建议另一种解决方案。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格拉迪,你好!

    我可以帮助您完成 LM74610-Q1的原理图回顾。 请提供以下信息:

    1. VBAT 导轨上的电压是多少? (正极和负极(极性反接条件))
    2. 流经 Q201通道的最大负载电流是多少?
    3. Q201的零件号是多少?

    有关  DRV8244S-Q1的原理图审查,请在 e2e 上发布单独的查询,其中零件号称为 DRV8244S-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,普拉文

    我将在下面回答您的问题。

    1.对于正极性和负极性,VBAT 的电压范围为9-24V。
    2. Q201的最大负载电流为40A 峰值,正常值为20A。
    3. Q201的部件号是 CSD18513Q5A,它是 TI 产品。

    Q1)电路图中是否有要纠正的部件? 请查看。

    Q2)我没有一次在输入端子上配置 CAP,而是在驱动器输入端子(C247,C248)上添加了 CAP,是否有问题? 如果有问题,请建议另一种解决方案。

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格拉迪,你好!

    请参阅以下我的回答:

    Q1)电路图中是否有要纠正的部件? 请查看。

    我在这里看到的唯一问题是 FET RDS(on)。  LM74610-Q1可提供高达5V 的栅极到源电压(VGS)。 室温下最大 RDS(on)为5.3 Mohms,可 随温度升高。  客户必须考虑 FET 的功率损耗,并检查 FET 的热量是否在可接受的范围内。 我们通常建议在稳定状态下以低于100C 的温度和最高环境温度运行 FET 接线温度。  

    考虑到这种情况下的负载电流和 RDS (开),电源损耗和散热将会很高。 客户可以考虑并行使用多个 FET,或选择具有较低 RDS (开)的 FET。

    Q2)我没有一次在输入端子上配置 CAP,而是在驱动器输入端子(C247,C248)上添加了 CAP,是否有问题? 如果有问题,请建议另一种解决方案。

    关于 LM74610-Q1,C247 ,C248的放置与此无关。 您可以根据系统级别或 DRV8244S-Q1要求做出此决定。