This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:备选部件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5947, LP55281, TLC5951, TLC59116, TLC5941, TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070229/tlc5947-alternative-part

部件号:TLC5947
《线程》中讨论的其他部件: LP55281TLC5951TLC59116TLC5941TLC5940

各位专家:

我可以请求帮助吗? 我正在为 客户寻找 TLC5947的替代产品。  

他们感兴趣的具体功能如下:
-SPI 接口(或最多4根导线的控制接口)
-恒定电流吸收器
-通道可以组合在一起,以提高芯片的功率输出能力
-足够的通道能够提供足够的电源,以150mA 的速度驱动至少4个 LED (组合通道)
-可级联(尽可能多的从属设备)
-通过 PWM 单独控制和可调光
-内部 PWM 时钟
-热关机和散热垫是可以使用的
-输出电压最高应尽可能高,这是一个额外的好处

就规格而言,这应该是这样-为了供您参考,我们希望使用特克尼克 ClearCore 工业运动控制器控制芯片: www.teknic.com/.../clearcore_user_manual.pdf

我找到 了 LP55281,但不确定这是否合适。 如果这不适合,请建议一款能满足上述要求的更好的产品。 非常感谢。

此致,
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰 拉德:

    如果客户正在寻找与 TLC5947类似的设备,建议使用 TLC5951,它也是具有系列数字接口的24通道 PWM 输出设备。 使用类似协议时,一些高电流但信道编号较小的设备(如 TLC5940 / TLC5941)应该正常。 如果客户可以接受 I2C 等总线协议,TLC59116也可以满足其他要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    非常感谢你的帮助。 我将与我们的客户讨论此问题,并在最初将其标记为“已解决”。 如果我们收到反馈,我们会告诉您。

    此致,
    杰拉尔德