This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:LX 绝对最大值

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070300/tps65261-1-lx-absolute-max

部件号:TPS65261-1
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,专家,

我的客户发现 LX 针脚负电压响铃的问题。 (最小约为-2V)

放大

LX 引脚的绝对最大值:-1V 至20V

此波形达到负 极(-2V)

有什么问题吗?

此外,数据表还描述了“LX1,LX2,LX3 (最大耐电压瞬态< 20 ns)”。

  “LX1,LX2,LX3 (最大耐压瞬态< 20 ns)”是什么意思?

此外,如果   瞬态小于20 ns,请告诉我最小/最大值。

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,穆克!

    以下是评论:

    (1) 最大耐电压瞬态< 20 ns 表示在 LX 引脚和 GND 增加20V 电压超过20 ns 时,设备可能会损坏。 建议不要增加20V 以下电压,而是关闭20ns。 建议按照推荐值进行设计。

    (2)关于负电压问题,请提供布局并标记测试位置以供进一步分析。

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muk,

    感谢您的帮助。  

    1. IDO 您使用最小回路方法测量 LX 波形(只需从探头尖端取下帽子,然后在探头套管周围缠绕一根电线以进行接地连接即可。)

    当 LX 节点电压每切换周期下降到-1V 以下时,这并不意味着它会损坏设备。 这种电压是由输出电感器在切换操作期间通过 MOSFET 主体二极管驱动电流引起的。 大多数降压转换器在切换操作期间似乎违反了此限制,每次切换周期都将短暂降至–1 V 以下。 Shuai 明确表示,最大耐电压瞬态< 20 ns 表示在 LX 引脚和 GND 增加20V 电压超过20 ns 时,设备可能会损坏。

    3.有关详细解释和布局指导,请参阅本文档。   

    了解 SW 节点的绝对最大评级

    您也可以发送布局供我查看。 lucia-gao@ti.com

    请让我知道是否还有其他问题。 谢谢!

    巴西卢比

    卢西亚