“线程:测试”中讨论的其它部件
您好,专家,
我的客户发现 LX 针脚负电压响铃的问题。 (最小约为-2V)

放大

LX 引脚的绝对最大值:-1V 至20V
此波形达到负 极(-2V)
有什么问题吗?
此外,数据表还描述了“LX1,LX2,LX3 (最大耐电压瞬态< 20 ns)”。
“LX1,LX2,LX3 (最大耐压瞬态< 20 ns)”是什么意思?
此外,如果 瞬态小于20 ns,请告诉我最小/最大值。
谢谢
穆克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,专家,
我的客户发现 LX 针脚负电压响铃的问题。 (最小约为-2V)

放大

LX 引脚的绝对最大值:-1V 至20V
此波形达到负 极(-2V)
有什么问题吗?
此外,数据表还描述了“LX1,LX2,LX3 (最大耐电压瞬态< 20 ns)”。
“LX1,LX2,LX3 (最大耐压瞬态< 20 ns)”是什么意思?
此外,如果 瞬态小于20 ns,请告诉我最小/最大值。
谢谢
穆克
您好,Muk,
感谢您的帮助。
1. IDO 您使用最小回路方法测量 LX 波形(只需从探头尖端取下帽子,然后在探头套管周围缠绕一根电线以进行接地连接即可。)
当 LX 节点电压每切换周期下降到-1V 以下时,这并不意味着它会损坏设备。 这种电压是由输出电感器在切换操作期间通过 MOSFET 主体二极管驱动电流引起的。 大多数降压转换器在切换操作期间似乎违反了此限制,每次切换周期都将短暂降至–1 V 以下。 Shuai 明确表示,最大耐电压瞬态< 20 ns 表示在 LX 引脚和 GND 增加20V 电压超过20 ns 时,设备可能会损坏。
3.有关详细解释和布局指导,请参阅本文档。
您也可以发送布局供我查看。 lucia-gao@ti.com
请让我知道是否还有其他问题。 谢谢!
巴西卢比
卢西亚