This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:NVM 写入失败后,看不到 UCD90160

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070021/ucd90160-ucd90160-not-seen-anymore-after-nvm-write-failed

部件号:UCD90160

我们有一款采用 UCD90160功率序列发生器设备设计的新主板,我们需要一些帮助,以便在一款主板上使用 Fusion 数字电源设计器在 NVM 中配置写入后,设备在 I²C 上突然停止可见。

该设备在这之前运行良好,我们正在其他主板上使用相同配置的设备,但没有问题,可能是在编写 NVM 后或写入过程中电源关闭太快。

 

我们尝试使用 UCD90xxx 设备指南,但“以 ROM 模式扫描设备”功能没有显示什么=>未找到设备。

 请告诉我们从 I²C 和/或 JTAG 中恢复它的过程吗?  是否有任何方法强制设备进入 ROM 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您编程的数据类型是什么? 如果您只是更新配置,由于断电导致的故障不会让设备进入 ROM 模式,您很可能会丢失所有配置。但您仍可以重新编程该部件。

    如果您使用 SAN device_ID,UCD90xxx 设备指南会告诉您什么?

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,是的,我只是使用 Fusion Digital Power Designer 更新配置=>配置设备=>写入硬件=>将 RAM 存储到闪存

     然后,在主板通电后,我再也不能在 I²C 上扫描 UCD90160 (以前和其他主板都能完美工作)。

    很抱歉,我指 的是 UCD90xxx 设备 GUI (不是指南):

    在这个论坛上,我发现了这种情况,然后怀疑设备可能处于“ROM 模式”?

     https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959727/ucd90160-can-not-find-ucd90160

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您做出了何种改变? 您能否跟踪了解更改是否会导致系统出现任何问题。 我假设这是在您自己的系统主板上进行的。  

    您是否已探测 V33A/V33D/BPCAP/RESET 以确保它们良好?

    扫描 device_ID 时,UCD90xxx 设备 GUI 报告什么? 重置或关机后再开机是否有帮助?

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的帮助,我终于明白了发生了什么。 加载的配置存在两个电源轨的圆形可靠性问题。 我 I²C UCD90160由于这一原因而陷入软件循环,无法再处理 n ü r 请求

    我拔下了 UCD 管理的第二级电压的输入保险丝以终止此软件环路,并能够重新加载正确的配置。

    现在一切看起来都很好!