This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:电源正常时的除气时间

Guru**** 2771125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070379/lm76002-deglitch-time-for-power-good

部件号:LM76002

在 E/C 表中,除光时间为140uS (典型值)。 但在7.3.11中,它表示故障时间为220uS。 我们对此有点困惑。

我们看不到任何动力良好的计时图以及它的故障时间。这是否可能为它提供更清晰的行为? 故障时的目的是什么,请举个例子?

此致

布莱恩·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

       我对 LMR76005数据表进行了双重检查,数据表应为140us。第18页“电源良好信号的上升和下降边缘都有一个内置140 µs (典型)的故障消除延迟”。

    故障排除时间的目的是,防止 FB 振铃在很短的时间内降低,从而导致 PGOOD H/L 结果错误。

    很抱歉,我在 LMR76002中没有波形,但下面我有 一个用于参考的 FB 和 PG 图解。

    埃琳娜