This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS64200:这可以用于3V 6A 电流模式电源吗?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS64200, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069821/tps64200-can-this-be-used-for-3v-6a-current-mode-supply

部件号:TPS64200
“线程: INA190”中讨论的其它部件

您好,

我需要用6A 驱动 LED 3秒钟,然后用一分钟的时间向下斜坡到1A。 这适用于体积为50K 的消费产品。 很难找到有库存的切换台部件来执行此操作。 我发现 TPS64200 (及相关系列)是一个有大量库存的旧零件,我想知道我是否可以使它在我的应用中发挥作用。 以下是我的问题:

1)该部件的图形以3A 最大值停止,但 FET 是外部的,因此想知道这是外部 FET 的栅极驱动限制还是其他原因。 希望我可以通过更改电流限制并用电流感应而不是电压来取代反馈来运行6A 几秒钟(请参阅下面的第二个问题)。 在采用此技术的系统中,是否有任何特殊原因将输出电流限制为3A?

2)我必须用电流反馈替换电压反馈,我之前在其他 LED 设计中已经这样做了。 6A 时 LED 电压不会超过3V,而 Vin 将始终高于3.5V,因此这可能正常工作。 为什么这不适用于此零件系列?

感谢您的任何建议,

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lloyd,

    感谢您的提问。

    我认为我们的固定限值不是3A (该值与参考图解有关)。 当然,您必须设计感应电阻器,无源器件,晶体管和二极管,以符合您的要求(以及门驱动器功能)。

    要实现更快的设计,您可以 使用我们 的强大的设计工具| TI.com

    对于您的第二个问题,我不确定您计划如何 用 电流反馈替换电压反馈,以及该设备是否适合应用。  请提供更多详细信息吗?

    谢谢,

    斯特凡诺

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡诺

    感谢对上述问题1的建议。 我将旋转一个电路板并尝试它。

    对于问题2,用电流反馈替换电压反馈是我从 TI 学到的知识-请参阅 slva419d 第6节。 已连接 snip。 您可以通过像 INA190这样的小传感电阻器感应电流,并将其升至正确的电平,然后使用它驱动电压感应切换台(如 TPS64200)的 FB 输入。 将电压源转换为 LED 驱动器。

    感谢您的帮助,

    劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lloyd,

    非常感谢您的建议。

    请随时向我提供最新结果,如果您有其他问题,请随时询问。

    谢谢,

    斯特凡诺