This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:引脚 PG 的最大体积值

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068643/tps25947-vol-maximum-value-for-pin-pg

部件号:TPS25947

您好,

你好。

我们的客户关于 TPS25947的以下问题:

 我们在设计中使用特定部件号 TPS259472ARPWR。 对于该零件号,引脚3为 PG。 我们需要用于设计目的的 VOL 值。 请您提及该引脚 PG 的 VOL 最大值。  

请帮帮我们。 谢谢你。


此致,

塞德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick,

    请参阅下表:

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库纳尔,

    谢谢你。

    我们的客户希望知道需要将以下案例的 VOL 值视为 VOL。

    Ø PG 引脚由10K 电阻器向上拉至3.3V 电源。


    此致,

    塞德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick,

    1.当 VIN<VUVP 时,其电压应为0.79V 左右

    2.当 VIN>VUVP 时,应为0V。

    此致

    库纳尔·戈尔