请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC28220-Q1 为了设计和控制全桥 Weinberg 转换器(全桥增压,启动绕组,硬切换),我们计划使用 UCC28220-Q1来控制两个180度全桥支腿脱离相位。
启动模式使用转换器作为回扫(所有开关完全重叠)。
当电压达到特定阈值时,转换器将进入增压模式,在50-100%占空比范围内产生重叠。 这部分由 PWM 控制器启用,但也由外部硬件启用。
只有当开关重叠时,才需要斜率补偿,因此需要在 PWM 控制器外部创建斜率补偿,由发射器随动器将斜率补偿添加到测量的电流信号中。
浏览数据表时,内部斜坡补偿图显示斜坡补偿和电阻值之间的关系。

因此,是否正确理解为当不向斜坡补偿电路添加任何电阻器时,不会添加斜坡补偿? 或者,每微秒10mV 是否是最低的?
是否可以保持打开状态(没有 连接电阻器)? 会发生什么?
此致,
杰瑟珀·卡尔森