This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220-Q1:外部坡度补偿-希望绕过内部坡度补偿

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069688/ucc28220-q1-external-slope-compensation---want-to-bypass-internal-slope-compensation

部件号:UCC28220-Q1

为了设计和控制全桥 Weinberg 转换器(全桥增压,启动绕组,硬切换),我们计划使用 UCC28220-Q1来控制两个180度全桥支腿脱离相位。

启动模式使用转换器作为回扫(所有开关完全重叠)。
当电压达到特定阈值时,转换器将进入增压模式,在50-100%占空比范围内产生重叠。 这部分由 PWM 控制器启用,但也由外部硬件启用。

只有当开关重叠时,才需要斜率补偿,因此需要在 PWM 控制器外部创建斜率补偿,由发射器随动器将斜率补偿添加到测量的电流信号中。

浏览数据表时,内部斜坡补偿图显示斜坡补偿和电阻值之间的关系。

因此,是否正确理解为当不向斜坡补偿电路添加任何电阻器时,不会添加斜坡补偿? 或者,每微秒10mV 是否是最低的?

是否可以保持打开状态(没有 连接电阻器)? 会发生什么?

此致,

杰瑟珀·卡尔森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑟珀,您好!

    感谢您的联系。 我想如果你把断针留开,那么拉断针的值等于无限。 从 Islop 公式中,内部 slop 补偿被禁用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰瑞。  

    谢谢,这也是我的结论。 只是想确定。

    如果未安装 Rslop,内部电路将不会应用任何斜坡补偿?

    此致,
    杰瑟珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我认为这是对的。