This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:在9-12V 输入电压范围内无法正常工作

Guru**** 2536340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068504/tps63070-not-working-on-9-12v-input-voltage-range

部件号:TPS63070
“线程:测试”中讨论的其它部件

根据我们的应用,我们将2.7V 应用于3.3V 和9-12V 输入。 根据设置,输出应该为3.3V,但我们注意到,它最初在应用9-12V 电源后,输出波动为3.2至3.85V,它仅工作一次。 当我们再次应用9-12V 时,它停止输出。 它在整个范围(2.7 - 3.3V 和9-12V)也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,lalit,

    设计受损? 您不工作的意思是什么?

    另外,您能否附上您的示意图?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,设备损坏。

    随函附上示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉利特,

    VIN 对受损车辆的接地短路,对吗?

    我认为有一些高电压峰值超出规格,这些峰值最终会损坏设备。

    您是否有一些波形因为其损坏?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好陶张,

    感谢您的回复

    它已经过测试,但 Vin 和 GND 之间没有短路。

    我们通过台式电源供电,因此我认为没有电压过高或超过规格的峰值的机会。

     我已连接 Vin 的波形- 12V,当您响应时,工作正常。

    PFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,拉利特,

    我关注的是随机参数导致的峰值。  

    那么,您能发现损坏的设备有任何异常吗? 我认为某些针脚对地的电阻应该与正常针脚的电阻不同。您能帮助检查吗?

    我的方面,我会按照你的步骤做一些工作台检查。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陶

    感谢您的快速响应。

    我们做了两个设置。 在第一个设置中,我检查了 GND,Vin,L1和 L2之间的短路情况。

    最初它正在工作,我已经观察到下图中提到的电压范围,请参阅附件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  ,拉利特,

    我做了一些基于 EVM 的台式测试。遗憾的是,性能与您的完全不同。

    线路瞬态期间输出电压稳定,线路稳态性相当好。

    您能帮助捕获以下波形吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陶

    感谢您的快速响应。

    VIN = 12.34V 和 Vout = 2.856V,但我认为应该是3.3V,而不是2.856V。

    请您解释同样的原因,以便我们更好地理解?

    我们还会尝试获得相同的答案并与您分享答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉利特,

    2.856V 是最小输入电压,但不是输出电压。在线路瞬态期间,输出(蓝色通道)为3.3V。

    似乎一切都离我的一边很远。   

    您能否与我分享您的测试的一些更新或分享一份摘要?

    此致