This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:常闭引脚的连接

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069909/lm76003-connection-for-nc-pins

部件号:LM76003

您好 E2E 团队,

在 LM76003的数据表 中,建议将 NC 引脚与接地连接,以提高设备的散热性能和可靠性,但 LM76003 EVK 引脚7,19和23未连接到接地。 请参阅下图-

请告诉我这种情况的原因,以及您关于天气的建议,我们应该将这些引脚连接到 DGND 上,否则不会连接到 DGND 上。

此致,

阿迪特亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿迪蒂亚,

    我们在 LMR76005 数据表中进行了更新,如下引脚表所示:  

    7,19,23,27,28, 29,30

    NC—未内部连接。

    将引脚19,27,28,29和30连接到印刷电路板上的接地铜,以提高设备的散热性能和板级可靠性。 使引脚7和23保持浮动状态,以便最大程度地延长从高压输入到接地的距离。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃琳娜,您好!

    感谢您的快速响应。

    好的,我们会让引脚7和23浮动。 针脚19又如何呢? 它也非常靠近用于输入电压的引脚20。 我们应该留下针脚编号 19浮动?

    此致,

    阿迪特亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 阿迪特亚

    引脚19取决于您的 EN 设置,通常我们会将其保持浮动状态,因为与 PVIN 电压相比,EN 更低。  

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,该封装和引脚位置设计用于分离高压引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃琳娜,您好!

    感谢您提供的信息。 下面是 LM76003融入我们设计的原理图—

    请查看并分享您的反馈。

    此致,

    阿迪特亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿迪蒂亚,  

    原理图对我来说很好。如果 需要,可以 在制作硬件之前使用 TI 工作台进行模拟。

    谢谢你。

    埃琳娜