This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:此门驱动器是否可以用于驱动 HS 设备?

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069754/ucc27611-can-this-gate-driver-be-used-to-drive-a-hs-device

部件号:UCC27611

我想驾驶一个带有12伏驱动器的 Gan 半桥,但 Gan 设备在其门上只能承受高达6伏的电压。 UCC27611似乎是一个良好的电平转换器,用于具有12V 栅信号的单个5V 栅极 Gan 设备的操作。 如果我要用大型启动带电容器为其供电,我是否有任何理由不应使用此设备驱动高端 FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您联系 E2E!

    我们的专家目前已不在办公室,但将在未来几天内与您联系。 感谢您的耐心等待。

    此致,

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的提问。 本应用手册描述了使用低侧安全门驾驶员驱动高侧开关的注意事项和不同方法。   使用 GAN 驱动器时的另一个注意事项是确保输出和 VREF 针脚的最大电压不超过通常额定电压为5至6V 左右。   

    https://www.ti.com/lit/an/slua669a/slua669a.pdf?ts=1642567967883

    此致,

    莱斯利